请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM43603 TI 人:
我在汽车的充电板上遇到了一个问题、LM43603用于将12V 电压转换为5V、以用于外部 USB 从设备。 原理图如下所示。
问题是,在经常插入/拔出12V 输入时,LM43603将损坏。 采样失败的现象是 SW 到 VIN、GND、VCC 短路。 我还要求他们在插入/拔出电源时检查输入电压和输出电压。
它表示 VIN 和 Vout 上有欠压、5V 中的最低电压将为负电压、这可能会损坏芯片。
我的问题是:a) 这是插入/拔出电源时导致芯片损坏的原因
b)如何消除输入抖动?
蓝色:5V 输出
黄色:12V 输入电压