This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5022:为波特图仿真更改负载

Guru**** 2563220 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745367/webench-tools-lm5022-changing-load-for-bode-plot-simulation

器件型号:LM5022

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我希望在不同的负载条件下获得波特图仿真。 我正在设计具有24V 输入和100V/0.5A 输出的升压电源。 Webench 以200欧姆负载运行波特图-适用于0.5A。 但是、当我更改为较轻的负载时、我得到下面显示的输入、得到的最小值/最大值为5/100 -它甚至不允许我输入200的默认值。 发生什么事了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timothy、

    感谢您考虑使用 LM5022。 您是否在帖子中添加了内容? 链路断开。 是否可以重新连接?

    您知道新的 Webench 电源设计工具吗? 当您打开旧 Webench 并单击原理图图标时、页面顶部会显示一个链接(立即尝试)、您可以使用新工具、只需更改 ILOAD、该工具可让您使用新负载重新仿真。 您可以更改最初生成的设计中的任何参数。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新的 Webench 电源设计器存在完全相同的问题。 我单击了 Iload、没有发生任何事情。 我单击了200欧姆的 Rload 电阻器。 但是、列出的最小值为5欧姆、列出的最大值为100欧姆-换句话说、标称值200欧姆不在最小值和最大值之间。 我想将其更改为500欧姆、但我无法这么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timothy、

    我试用了新工具、负载显示为电流源而不是 Rload 电阻器。 我在 LM5022产品页面(旧版 Webench 网关)中打开了 Webench 设计、创建设计后、我单击原理图、在原理图窗口的左上角显示了指向新 Webench 工具的链接。 单击该按钮、即可传输创建的设计、但负载会更改为当前源。 我可以修改电流源以更改负载电流。 您可以尝试相同的方法吗?

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

         很抱歉、我听从了您的指示 、  但我没有得到与您得到的结果相同的结果。 过去、我使用 webench 工具取得了很大的成功、因此我对它非常熟悉。 我已经多次尝试过新工具、并从中获得相同的结果。 我似乎还需要更长的时间才能通过新的电源工作台获得结果。

    我还应该指出、旧 webench 提供的布局没有太大意义-它将两个输出电容器置于彼此的顶部。

    我将附上来自旧 webench 的两份报告。

     e2e.ti.com/.../LM5022_5F00_0_5F00_5A_5F00_electrical_5F00_report.pdfe2e.ti.com/.../LM5022_5F00_0_5F00_5A_5F00_thermal_5F00_report.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、为我准备的 powerBench 版本说它是 Beta。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timothy、
    我已将此内容转发给 Webench 小组。 请在几天后再次查看。

    谢谢、
    Youhao