This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMI 交流/直流设计

Guru**** 2559200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746273/emi-ac-dc-design

您好!

我正在尝试查找有关隔离式交流/直流转换器 EMI 的一些信息。 有很多直流/直流电、而隔离式交流/直流电则不是很多。 适用于高精度、高性能 ADC (40MHz、625kSPS)。 我需要3.5V 和6V 电压、每个电压大约为5瓦。  

我能否提供一些有关哪种拓扑最适合我的指导? 我应该考虑交流/直流、然后考虑几个直流/直流? 什么是命令降噪? 效率和成本并不是一个大问题。 此外、我们希望电源与转换器位于同一个隔离室中、铝盒是否足以阻止所有 EMI?

任何推荐都将得到极大的批准、尤其是交流/直流转换器的信息量没有直流/直流转换器的信息量那么大。

谢谢、

Benjamin Couture

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否先在网上搜索? 从初学者到非常复杂的材料都有很多。 如果您的设计中涉及特定的 TI 器件、请提供该器件和相关的 EMI 降低、以便我们提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄宏喜,

    感谢您的回复。 我确实同意、它们包含很多有关电路设计器件缓解措施的信息(布局和一些有关滤波器的信息)。 我似乎没有发现、如果它们在交流/直流应用中倾向于某些拓扑、而不是另一种拓扑。 就直流/直流转换器而言、此类信息可提供得多。

    对于控制器组件的选择、也可以说同样的事情。 当它是直流/直流转换器时、我可以轻松找到专门设计用于更大限度降低 EMI 的控制器。 最小 EMI 似乎不是交流/直流控制器的卖点。  

    我现在的猜测是、拓扑和控制器在 EMI 方面几乎没有什么作用、这主要取决于布局。 我没有找到任何有关制作(2 x 交流/直流)与(1 x 交流/直流+ 1或2 x 直流/直流)的内容。 两种设计似乎都很常见。

    但是、如果有人喜欢 EMI 拓扑或控制器、我很乐意听到。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能描述 (2 x 交流/直流)与(1 x 交流/直流+ 1或2 x 直流/直流)的关系吗?

    下面是交流/直流中的 EMI 介绍。  

    https://training.ti.com/sites/default/files/docs/intoduction_to_emi_in_power_supply_design_final.pdf

    我认为、为您的应用选择控制器更好、然后我们再继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您有其他问题、请打开新主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    谢谢