Other Parts Discussed in Thread: TLV431, TLVH431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV431 主题中讨论的其他器件: TLVH431
我们在欠压方案中使用 TLV431、如应用手册中所述。 唯一的区别是我们的0V 连接到接地端。
我们的产品正因无法加电而从客户处退回。 在我们的诊断中、我们已确定当我们更换 TLV431时、电源单元将完全恢复。
请告知导致故障的原因。 在部署产品后的1至18个月内报告故障。
有关欠压方案的详细信息、请参阅
http://www.vicorpower.com/documents/application_notes/UV_OV_APPNote.pdf