This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431:欠压锁定方案中的元件故障

Guru**** 2559920 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV431, TLVH431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747046/tlv431-component-failure-in-an-undervoltage-lockout-scheme

器件型号:TLV431
主题中讨论的其他器件: TLVH431

我们在欠压方案中使用 TLV431、如应用手册中所述。 唯一的区别是我们的0V 连接到接地端。  

我们的产品正因无法加电而从客户处退回。 在我们的诊断中、我们已确定当我们更换 TLV431时、电源单元将完全恢复。

请告知导致故障的原因。 在部署产品后的1至18个月内报告故障。  

有关欠压方案的详细信息、请参阅  

http://www.vicorpower.com/documents/application_notes/UV_OV_APPNote.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    您能告诉我有关该应用的更多信息吗? 在+IN 模式下看到的最高电压是多少?
    我觉得 TLV431的额定电压高达6V、您可能需要 TLVH431的额定电压更高。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marcoo。  

    在我们的应用中:+in=12V、(最大值)

    我们已将 R1设置为680欧姆。

    在空载条件下、一个良好的模块(提供预期输出)测量值:比 R1低约2.5V。 TLV431发生故障的装置测量的电压约为4.7V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    TLV431只能在6V 电压下工作。 任何更大的电压都会损坏器件。 我建议使用 TLVH431。 我相信您对 TLVH431不会有任何疑问。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 希望这能解决我们的问题。