Other Parts Discussed in Thread: TPS92692
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692
尊敬的 Dexter:
您在 IADJ (pin9)上有什么 Votlage? 此直流电压控制流向 LED 的直流电流。 斜坡连接至249K 接地后、您将直接进行 PWM 控制、这意味着您将输出电流 PWM 控制在 IADJ 和0A 所要求的电平。
您是否只是想以1.5A 的电流驱动 LED 上的直流电流? 请告诉我您对输入电压、输出电流范围 的要求、以及是否 需要 PWM'ng、或者仅在 LED 和 I'l 上提供直流电流、以尝试帮助您。 数据表中的 LED 正向电压是多少?
谢谢 Tuan
John 和 Dexter、您好!
您的最低 VLED 电压为6 x 2.75V = 16.5V。 您的最大输入电压为18V、因此 由于输入电压大于输出电压、因此您必须为您的设计使用降压/升压配置。 否则 、在这种情况下、LED 上的电流会非常高、并且无法控制电流并损坏 LED。
请参阅第9.2.2节以帮助您进行设计。 此外、我们还在 TI 网站 http://www.ti.com/product/TPS92692/toolssoftware 上提供了 Excel 电子表格来帮助您进行设计。 它位于软件文件夹下。 您还可以查看文档以获取我们的评估板的帮助。
填写 Excel 电子表格和第14行、当 VLED = 3.5V 时、您将获得31.5W (1.5A x 6 x 3.5V)的最大功率。 您将进行1.5A 输出电流设计、PWM 控制电流以降低至100mA 的平均电流。 如果您需要更多帮助、请告知我们。
谢谢 Tuan
尊敬的 John:
另请查看评估用户指南、通过以下链接帮助您获取原理图。 请查看 FET 和二极管额定电流的要求。 您使用的器件的额定电流不是设计中所需的电流。
我们现在将关闭此主题。 如果您在浏览设计材料后有其他疑问、请告知我们。
谢谢 Tuan