This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:如何通过直接 PWM 调光模式设置最大 LED 电流以指定值?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746994/tps92692-how-to-set-the-max-led-current-to-specify-value-through-the-direct-pwm-dimming-mode

器件型号:TPS92692
设计:具有高侧电流感应电路的升压 LED 驱动器。 VIN=12V、6个串联 LED (根据 LED 数据表、最大 LED 电流可高达1.5A)。
通过在斜坡 引脚和 GND 之间连接一个249K 欧姆电阻器、我的 TPS92692被配置为直接 PWM 调光模式。 IADJ 引脚与3.3V 二阶低通滤波器配合使用。 VO (ov)设置为19.5V (Rov2=150K 欧姆、Rov1=10K 欧姆)。
但是、当电路板通电时、无论 RCS 为0.1欧姆或0.39欧姆、Vled 都稳定为14.4V。 如何通过直接 PWM 调光模式设置最大 LED 电流以指定值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    您在 IADJ (pin9)上有什么 Votlage?  此直流电压控制流向 LED 的直流电流。  斜坡连接至249K 接地后、您将直接进行 PWM 控制、这意味着您将输出电流 PWM 控制在 IADJ 和0A 所要求的电平。  

    您是否只是想以1.5A 的电流驱动 LED 上的直流电流?  请告诉我您对输入电压、输出电流范围 的要求、以及是否 需要 PWM'ng、或者仅在 LED 和 I'l 上提供直流电流、以尝试帮助您。  数据表中的 LED 正向电压是多少?

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tuan Tran74、

    我是 John、Dexter 的同事。 在我们的设计中、我们在 DIM/PWM (pin10)上使用直接 PWM 调光。

    输入电压范围:7V~18V。
    输出电流:100mA~1500mA (6个串联 LED、根据 LED 数据表、LED 正向电压为2.75V~3.5V)、该电流应通过 DIM/PWM (引脚10)上的直接 PWM 调光(基于外部 PWM 信号的周期)进行控制。

    顺便说一下、我们板上的 IADJ (pin9)电压为2.47V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John 和 Dexter、您好!

    您的最低 VLED 电压为6 x 2.75V = 16.5V。  您的最大输入电压为18V、因此 由于输入电压大于输出电压、因此您必须为您的设计使用降压/升压配置。  否则  、在这种情况下、LED 上的电流会非常高、并且无法控制电流并损坏 LED。  

    请参阅第9.2.2节以帮助您进行设计。  此外、我们还在 TI 网站 http://www.ti.com/product/TPS92692/toolssoftware 上提供了 Excel 电子表格来帮助您进行设计。  它位于软件文件夹下。  您还可以查看文档以获取我们的评估板的帮助。

    填写 Excel 电子表格和第14行、当 VLED = 3.5V 时、您将获得31.5W (1.5A x 6 x 3.5V)的最大功率。  您将进行1.5A 输出电流设计、PWM 控制电流以降低至100mA 的平均电流。  如果您需要更多帮助、请告知我们。

    谢谢 Tuan

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tuan Tran74、

    感谢你的建议。

    现在我们将制作演示板、我们可以控制11V~13V 的输入电压范围。
    那么、为了达到输出电流要求、我们应该怎么做:在升压配置中、100mA~1500mA 设计在 DIM/PWM (pin10)上使用直接 PWM 调光?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    请完成我在上面提到的升压设计的相同设计过程。 。 根据原理图、您选择的大多数值以及 FET 类型都是错误的。 PWM FET 的连接方式是错误的。 所有这些都在应用部分的数据表中。 请至少填写 Excel 电子表格以获取设计值、然后阅读数据表中的应用部分以帮助您。 我们将帮助您完成整个过程、但在进行设计之前、您必须首先了解一些基本原理。

    您还可以订购我们的评估板、以帮助您开始设计、然后针对您的应用进行修改。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tuan Tran74、

    非常感谢您的帮助、我将浏览数据表并使用 TPS92692_Design_Calculator 表来计算器。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    另请查看评估用户指南、通过以下链接帮助您获取原理图。  请查看 FET 和二极管额定电流的要求。  您使用的器件的额定电流不是设计中所需的电流。

    http://www.ti.com/product/TPS92692/technicaldocuments?keyMatch=tps92692&tisearch=Search-EN-Everything

    我们现在将关闭此主题。  如果您在浏览设计材料后有其他疑问、请告知我们。

    谢谢 Tuan