请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23861 尊敬的 TI:
下面是有关检测处理时的端口电压的一些问题。
1.检测处理:PSE 将提供2.8V 至10V 的电压、然后 PSE 将检测电流反馈以了解 PD 是否有效。 我是对的吗?
PSE 如何发出检测电压? 在上面的波形中、我看到检测电压、但栅极驱动器不工作。
3.从下面的数据表中、我没有看到检测电压、如何将参数与检测过程连接?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
下面是有关检测处理时的端口电压的一些问题。
1.检测处理:PSE 将提供2.8V 至10V 的电压、然后 PSE 将检测电流反馈以了解 PD 是否有效。 我是对的吗?
PSE 如何发出检测电压? 在上面的波形中、我看到检测电压、但栅极驱动器不工作。
3.从下面的数据表中、我没有看到检测电压、如何将参数与检测过程连接?
非常感谢。
尊敬的 Chenstu:
请参阅此主题、该主题解答了您的问题。 谢谢。
此致、
一分钱