This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:有关检测的 PoE 基本问题

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747422/tps23861-the-poe-basic-question-about-detection

器件型号:TPS23861

尊敬的 TI:

下面是有关检测处理时的端口电压的一些问题。

1.检测处理:PSE 将提供2.8V 至10V 的电压、然后 PSE 将检测电流反馈以了解 PD 是否有效。 我是对的吗?

PSE 如何发出检测电压? 在上面的波形中、我看到检测电压、但栅极驱动器不工作。

3.从下面的数据表中、我没有看到检测电压、如何将参数与检测过程连接?

非常感谢。