请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65218 大家好、
您能否告诉我 TPS65218 CC 引脚反向泄漏电流的温度特征?
TPS65218数据表显示、CC 引脚在整个温度范围内的反向泄漏电流为500nA (最大值)。
我认为反向泄漏电流会随温度升高而增大。
我想了解 TPS65218 CC 引脚反向泄漏电流的温度特性、
了解连接到 TPS65218 CC 引脚的锂纽扣电池的反向充电电流 CR2450B。
谢谢你。
此致、
Koshi Ninomiya