This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:CC 引脚反向泄漏电流

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747883/tps65218-cc-pin-reverse-leakage-current

器件型号:TPS65218

大家好、

您能否告诉我 TPS65218 CC 引脚反向泄漏电流的温度特征?

TPS65218数据表显示、CC 引脚在整个温度范围内的反向泄漏电流为500nA (最大值)。
我认为反向泄漏电流会随温度升高而增大。
我想了解 TPS65218 CC 引脚反向泄漏电流的温度特性、
了解连接到 TPS65218 CC 引脚的锂纽扣电池的反向充电电流 CR2450B。
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼诺米亚-圣、

    不应假设温度升高时、CC 引脚的 ILEAK 较高。 虽然大多数参数在温度较高时较差、但有些参数在温度较低时较差。 您要求提供的信息(图形)不在数据表中、因此我无法保证可以向您提供此数据。

    我可以说、CC 引脚的 ILEAK 的额定电压为 VCC = 1.5V、VIN_BU = 5.5V、这比建议运行条件下可能出现的情况更糟糕。

    VCC =最小值2.2V、VCC = 3.0V 标称值、VIN_BU = 5V 标称值。 如果您假设电阻在整个电压范围内保持恒定、则:
    RCC、Rb =(5.5V-1.5V)/500nA = 8M Ω
    ILEAK (标称值)=(5.0V-3.0V)/8MOhm = 250nA

    这是最坏情况的一半、电阻可能是非线性的(较低的电压差越好)、室温下也越好。 我估计室温下的标称泄漏电流接近200nA。