This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:IIN_OC_WARNING_LIMIT 精度和延迟时间

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745884/lm5066i-iin_oc_warning_limit-accuracy-and-delay-time

器件型号:LM5066I

大家好、

客户询问输入 OC 警告最大精度和最大延迟时间:

输入 OC 警告的最大总精度是多少? 我知道的是外部分流器(1%)和 IIN 报告精度(1.75%、CL=VDD、分流器上为22mV)、但数据表中未列出该规格的比较器、我是否应按平方和根计算总精度?

2.从 OC 警告触发到 SMBA 引脚被拉至低电平的延迟时间是多少? 我知道它应该与 ADC 转换时间100us (典型值)相关、还有其他参数会影响它吗?

ADC 的最大转换时间是多少?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    让我检查一下这些详细信息、然后返回给您。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    谢谢、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    在数据表中、有一个连接到 ADC 的多路复用器来转换电流/温度/电压信息等数据、ADC 采样率为1kHz、有一个有关 ADC 的规格是"采集循环时间"、即1ms。
    这是否意味着 OC 警告响应的最坏情况延迟时间至少为1ms、因为数据是逐个转换的?
    是否还有任何因素也会影响响应时间? (从 OC 警告触发到 SMBA 引脚拉至低电平)
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    我的问题是否有任何更新?
    很抱歉、推得这么努力、但我的客户仍在等待我们的回复。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    很抱歉耽误你的时间。 我今天将作答。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    输入 OC 警告的最大总精度是多少? 我知道的是外部分流器(1%)和 IIN 报告精度(1.75%、CL=VDD、分流器上为22mV)、但数据表中未列出该规格的比较器、我是否应按平方和根计算总精度?
    1A) 1.75%包含电流放大器的影响。 由于这是统计变化、我建议使用 r.m.s 平方根来计算总精度。

    2.从 OC 警告触发到 SMBA 引脚被拉至低电平的延迟时间是多少? 我知道它应该与 ADC 转换时间100us (典型值)相关、还有其他参数会影响它吗?
    ADC 的最大转换时间是多少?
    2a) OC 警告触发器将 SMBA 引脚拉至低电平的最坏情况延迟为1ms。 没有其他可能影响延迟的参数。

    此致、
    Rakesh