请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5066I 大家好、
客户询问输入 OC 警告最大精度和最大延迟时间:
输入 OC 警告的最大总精度是多少? 我知道的是外部分流器(1%)和 IIN 报告精度(1.75%、CL=VDD、分流器上为22mV)、但数据表中未列出该规格的比较器、我是否应按平方和根计算总精度?
2.从 OC 警告触发到 SMBA 引脚被拉至低电平的延迟时间是多少? 我知道它应该与 ADC 转换时间100us (典型值)相关、还有其他参数会影响它吗?
ADC 的最大转换时间是多少?
谢谢。