This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61093EVM-519:输出电压错误

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731994/tps61093evm-519-vout-error

器件型号:TPS61093EVM-519
主题中讨论的其他器件:TPS61093

您好!

我们尝试使 Vout = 12V、但结果是 Vout=9.1v、Vfb=0.3794V。 可能的原因是什么?

1) 1)我们是否应该关注任何设置?

2) 2)为什么 VFB 电压不是0.5V、而是0.3794V? 我认为有足够的电流流入反馈电阻器。

下面是配置。

R1:220k

R2:10K

R3:开路

R4:10K

R5:75k

L1:4.7u

C5:47n

C6:开路

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    R5的电阻应仍然为200k Ω。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper-San、
    感谢您的支持。 我认为 SS 引脚电压不会达到0.5V、但只有5uA x 75kohm = 0.375V。 让我们尝试一下。
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper-San、
    R5值是否必须为200k Ω?
    假设 Vref=0.375V、计算 R5=75k Ω 且反馈电阻器时是否存在任何问题?
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    背景是、我们需要更快的放电时间、例如小于0.5秒。
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我们只能减小电容器。 该电阻器不能太低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper-San、
    较小的电容器将会缩短启动时间。 这是否意味着 TPS61093在软启动和放电时间之间存在限制?
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    放电时间是否指器件禁用后的输出电压放电时间? 如果是、则放电时间应与 SS 引脚行为无关。