请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61093EVM-519 主题中讨论的其他器件:TPS61093
您好!
我们尝试使 Vout = 12V、但结果是 Vout=9.1v、Vfb=0.3794V。 可能的原因是什么?
1) 1)我们是否应该关注任何设置?
2) 2)为什么 VFB 电压不是0.5V、而是0.3794V? 我认为有足够的电流流入反馈电阻器。
下面是配置。
R1:220k
R2:10K
R3:开路
R4:10K
R5:75k
L1:4.7u
C5:47n
C6:开路
此致、
渡边俊弘