This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:输出电压问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747439/lm25119-output-voltage-problem

器件型号:LM25119

您好!

我的 LM25119芯片有问题。 假设每个通道上的输出电压应为~1V。

输入电压为24V。 我测量的 VCC1为7.5V。 VCC1和 HB 之间的电压为6.47V、SS1为4.6V、FB1为0.8V、COMP1为1.08V、UVLO 为12V。

电路板上安装了 cramp=1n、Rramp=28k、Rs=0.008Rm Rfb1=3.32和 Rfb2=17.8k。 我使用了 MOSFET SiDR680DP。

我应该在哪里查找问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在 pdf 文件中提供原理图?

    此外、请提供 Vout 和开关节点波形。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了这个问题。 就我测试过的电路板而言、一切都很好。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您的 udpate。 很高兴知道问题已解决。

    我将关闭此帖子。

    谢谢