请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25119 您好!
我的 LM25119芯片有问题。 假设每个通道上的输出电压应为~1V。
输入电压为24V。 我测量的 VCC1为7.5V。 VCC1和 HB 之间的电压为6.47V、SS1为4.6V、FB1为0.8V、COMP1为1.08V、UVLO 为12V。
电路板上安装了 cramp=1n、Rramp=28k、Rs=0.008Rm Rfb1=3.32和 Rfb2=17.8k。 我使用了 MOSFET SiDR680DP。
我应该在哪里查找问题?