请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REF5025 主题中讨论的其他器件: REF5020
大家好、
客户有两块板、每只手两块、上面有两个 REF5025。
连接后的电路
当输入为3.5V 时、REF5025的输出仅为2.2V ~2.3V 而不是2.5V (发生在全部4个 REF5025上)
在同一电路板上、替换为 ADR03、它可以输出2.5V 电压
同一电路板上还有 REF5020、其输出为2.048V。
我们正在申请电路板来检查 REF5025 IC、但项目时间表很短、希望检查设计团队是否有任何意见或建议?
谢谢