This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5025:在基本连接之后、仅输出2.2V~2.3V

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731827/ref5025-output-only-2-2v-2-3v-following-basic-connections

器件型号:REF5025
主题中讨论的其他器件: REF5020

大家好、

客户有两块板、每只手两块、上面有两个 REF5025。

连接后的电路

当输入为3.5V 时、REF5025的输出仅为2.2V ~2.3V 而不是2.5V (发生在全部4个 REF5025上)

在同一电路板上、替换为 ADR03、它可以输出2.5V 电压

同一电路板上还有 REF5020、其输出为2.048V。

我们正在申请电路板来检查 REF5025 IC、但项目时间表很短、希望检查设计团队是否有任何意见或建议?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您能否上传更大的图像或告诉我电容器的值是多少? 我无法从该图像中分辨。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、是这样。  

    与之相比、它与 DS basic 连接相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    这是一个奇怪的问题。 您是否能够从电路板中测试器件?
    我会尝试将 Cload 电容增加到10uF、在 TRIM/NR 引脚上添加1uF 电容。
    如果有负载、我将断开它并再次测试。
    您能否验证输入电压是否为3.3V?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将在获得电路板时进一步检查、谢谢