This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式直流/直流控制器问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743885/question-of-isolated-dcdc-controller

主题中讨论的其他器件:UCC28740

我们正在寻找隔离 式直流/直流控制器。

VIN=48V

Vout=300V

Iout=0.2A

请告诉我们推荐的 IC。

我们需要有关推荐 IC 的参考设计。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Takahiro-San、

    让我看一下、但该应用具有300V 的异常输出电压、因此我不确定我们是否有参考设计。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、

    根据您对电源参数的要求、我认为您可以选择 TI 反激式控制器 UCC28740。 请从以下链接中查找更多技术文档和支持。
    www.ti.com/.../technicaldocuments

    此致、
    Teng