请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28740我们正在寻找隔离 式直流/直流控制器。
VIN=48V
Vout=300V
Iout=0.2A
请告诉我们推荐的 IC。
我们需要有关推荐 IC 的参考设计。
此致、
西泽高郎
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Takahiro、
根据您对电源参数的要求、我认为您可以选择 TI 反激式控制器 UCC28740。 请从以下链接中查找更多技术文档和支持。
www.ti.com/.../technicaldocuments
此致、
Teng