This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:类似的器件建议和数据表规格说明

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743946/tps63070-similar-part-recommendation-and-datasheet-spec-explanation

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件:LM5175

大家好、

输入范围为4.5V~12V、输出电压为5V、输出负载为3A。

我查看了网站、但似乎我们仅支持高达2A 的解决方案、对于内部 FET、高于2A 的输出电流似乎需要使用控制器。

我向客户推荐了 LM5175、但我想与您再次核实是否有任何其他解决方案可以满足客户的要求。

有关 TPS63070的另一个问题。

正负输入电流限制是什么意思?

它们是否指定用于不同的内部 FET?  

它们是否指定了电感器的平均电流?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Ting、

    遗憾的是、我们没有适用于此类电流范围的器件。 可能可以并联两个 TPS63070以提高电流能力、但这并未经过完全测试。

    如果允许在最低输入电压范围(<5V)内失去稳压功能、则可以考虑使用具有集成开关的3A 降压转换器。 在这种情况下、降压转换器将直接馈入输入电压。

    您提到的电流限制对输入引脚有效。 在 PWM 模式下运行时、TPS63070能够在输出端灌入(负)电流、但与拉电流(正)相比、额定值有所降低。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milos、

    仅为 VIN 和 L1之间连接的 FET 指定3600mA? 如果是、其他 FET 如何? 或者只限制一个 FET 电流、其他电流不会更高、对吧?

    3600mA 是三角电流波形的"平均值"?

    谢谢你。

    此致、
    Wei-Ting
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Ting、

    实际上、这是两个高侧开关的电流限制。 请注意、在升压模式下、高侧降压开关(Vin 和 L1之间的开关)将具有最高电流、而在降压模式下、高侧升压开关(L2和 Vout 之间的开关)将具有最高电流。 电流在高侧降压开关上测量、但也会根据运行模式估算其他开关的电流。 只要任一开关达到限值、电流限值就会生效。

    我认为在下一版数据表中应该对此进行澄清。

    测量的电流是高侧降压开关的平均电流。 在升压模式下、该电流与电感器电流相同。 在降压模式下、在高侧开关导通时测量电流、并在剩余时间内根据最大电感器电流和输入/输出电压进行重构、以获得与电感器电流相对应的三角电流。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Ting、

    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、
    密耳