请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63070 主题中讨论的其他器件:LM5175、
大家好、
输入范围为4.5V~12V、输出电压为5V、输出负载为3A。
我查看了网站、但似乎我们仅支持高达2A 的解决方案、对于内部 FET、高于2A 的输出电流似乎需要使用控制器。
我向客户推荐了 LM5175、但我想与您再次核实是否有任何其他解决方案可以满足客户的要求。
有关 TPS63070的另一个问题。
正负输入电流限制是什么意思?
它们是否指定用于不同的内部 FET?
它们是否指定了电感器的平均电流?
谢谢你。