This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCC28951:作为直流/交流逆变器(50-60Hz)

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC28951, SG3524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745564/ccs-ucc28951-as-dc-ac-inverter-50-60hz

器件型号:UCC28951
Thread 中讨论的其他器件: SG3524

工具/软件:Code Composer Studio

在 UCC28951-Q1规格表第1页、它三次引用此芯片以用于逆变器应用(电动汽车逆变器、 太阳能逆变器、 UPS)。

我找不到任何可用作直流/交流转换器的参考设计。

问题不在于理解它如何生成交流波形(只是不要整流变压器的输出级)、而是如何将~100kHz 开关频率调制为50-60Hz。 额外的好处是如何在该芯片上同步电网或解决此类问题。

2.双向应用(交流/直流/交流)。 本规范未具体提及、但该拓扑通常用于双向应用、并在车载充电器的 UCC28951培训系列中被动提及。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的提问、我已在这里要求我的同事提供帮助。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    UCC28951用于直流到直流。 让我与我的同事再次核实并向您提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现的每个逆变器应用都基于 C2000处理器或类似的处理器、我非常想避免这种情况。

    是否有任何 IC 可配置用于 H 桥、H5、H6等无变压器应用... ?

    我知道 SG3524 (系列)变压器应用、但考虑到尺寸、成本和效率、调制开关或无变压器应用是更理想的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我们已确认 UCC28951只能在直流/直流条件下使用。 数据表中的"逆变器"仅显示我们可以在逆变器的直流/直流级中使用该器件。
    我在 TI.com 中也找不到任何用于逆变器的模拟 IC。