请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28951 Thread 中讨论的其他器件: SG3524
工具/软件:Code Composer Studio
在 UCC28951-Q1规格表第1页、它三次引用此芯片以用于逆变器应用(电动汽车逆变器、 太阳能逆变器、 UPS)。
我找不到任何可用作直流/交流转换器的参考设计。
问题不在于理解它如何生成交流波形(只是不要整流变压器的输出级)、而是如何将~100kHz 开关频率调制为50-60Hz。 额外的好处是如何在该芯片上同步电网或解决此类问题。
2.双向应用(交流/直流/交流)。 本规范未具体提及、但该拓扑通常用于双向应用、并在车载充电器的 UCC28951培训系列中被动提及。