This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350+BQ76940、无法更改 OCD 阈值

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747395/bq78350-bq78350-bq76940-fail-to-change-ocd-threshold

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ76940、、

大家好、我已经制作了由 BQ78350和 BQ76940组成的 BMS。

由于系统电流超过16A、我尝试将 OCD 阈值更改为-30000mA。

但是、BMS 仍会进入 OCD 保护。

更改 OCD 阈值后、我已重置系统。

此外、如果系统电流最高可达50A、如何更改 OCD 阈值?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在这些器件上、有针对过流检测的硬件和软件保护。 BQ76940具有用于 OCD 和 SCD 的硬件比较器、BQ78350具有额外的基于软件的保护。 AOLD 阈值用于设置基于硬件的保护的保护阈值、OCD 阈值用于基于软件的保护。 BMS 进入保护状态后、检查安全状态位以查看触发哪个位。

    另一个重要的问题是、 您说系统电流可以高达50A。 在这种情况下、您需要使用电流调节(IPSCALE)、因为电流将高于32767mA。 请参阅最新 TRM (修订版 D)的第17.28节。 IPSCALE 功能需要 BQ78350-R2、这是从 BQ78350-R1进行的固件升级。 BQ78350-R2固件可从 以下位置下载:www.ti.com/.../BQ78350-R2-DEVICE-FW

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。
    我已根据你的建议解决了这个问题。