请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350 主题中讨论的其他器件:BQ76940、、
大家好、我已经制作了由 BQ78350和 BQ76940组成的 BMS。
由于系统电流超过16A、我尝试将 OCD 阈值更改为-30000mA。
但是、BMS 仍会进入 OCD 保护。
更改 OCD 阈值后、我已重置系统。
此外、如果系统电流最高可达50A、如何更改 OCD 阈值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我已经制作了由 BQ78350和 BQ76940组成的 BMS。
由于系统电流超过16A、我尝试将 OCD 阈值更改为-30000mA。
但是、BMS 仍会进入 OCD 保护。
更改 OCD 阈值后、我已重置系统。
此外、如果系统电流最高可达50A、如何更改 OCD 阈值?