This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:LED0至 LED5的 Vboost 自适应控制

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729742/lp8863-q1-vboost-adaptive-control-of-led0-to-led5

器件型号:LP8863-Q1

由于比较器电路将连接到 LED0至 LED5引脚、因此需要确定阈值。

我是否可以知道是否有包含 Vboost、LED 最大正向电压和 LED #等的公式来计算 LED0引脚的高电压和低电压电平、以便我们可以使用该公式来设置一个比较器阈值?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    由于 LED 正向电压不匹配可能很高、因此我们无法在 LEDn 引脚上获得高低电压电平。
    对于低电平电压、我们只能说至少有一个通道输出介于 LED_DRV_FLOADIN 和 LED_DRV_FLOAD+500mV 之间。 另一个通道 LEDn 电压可能介于该范围之间、甚至可能高于 LED_DRV_FLOAD+500mV。
    对于高电平电压、它与 LED 的特性相关。 也不容易有任何这样的等式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    我们只能说最小 LED 电平介于 LED_DRV_FLOADCUM 和 LED_DRV_FLOAD+0.5V 之间。 典型的余量和迟滞如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shirley、

    明白了。 感谢您的讨论!

    此致、