请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8863-Q1 由于比较器电路将连接到 LED0至 LED5引脚、因此需要确定阈值。
我是否可以知道是否有包含 Vboost、LED 最大正向电压和 LED #等的公式来计算 LED0引脚的高电压和低电压电平、以便我们可以使用该公式来设置一个比较器阈值?
谢谢你。
此致、
丁
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
由于比较器电路将连接到 LED0至 LED5引脚、因此需要确定阈值。
我是否可以知道是否有包含 Vboost、LED 最大正向电压和 LED #等的公式来计算 LED0引脚的高电压和低电压电平、以便我们可以使用该公式来设置一个比较器阈值?
谢谢你。
此致、
丁