Other Parts Discussed in Thread: LM5069
LM5069在栅极上设计了齐纳二极管-此设计实现了大于32.5V 的瞬态钳位。 MOSFET 在高温测试中失败、Ta = 55DegC。
使用的齐纳部件号: BZT52C36-7-F
FET 部件号: AUIRFS3107TRL
模块测试条件:输入电压28V DC (正常运行),I_FET = 10A,Ta = 55DegC
测试观察:
1.发现 MOSFET 过热,正常工作故障。
更换 FET 后、继续测试并探测电路以进行分析。
发现齐纳电压(V-Gate 至 SGND)在较高的工作温度下逐渐降低。
4.齐纳电压逐渐从36V 降至33V,从而使 FET 以线性模式运行,输出电压下降。 测试已停止以避免 FET 故障。
在同一个上请求您的支持。 根据齐纳二极管数据表、所需的 Izmin (Izzknee)为500uA、其中仅16uA 电流源偏置齐纳二极管。 请澄清。
此致
Shamsad P K