This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:LP8863-Q1的开关频率

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8863-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746529/lp8863-q1-the-switching-frequency-of-lp8863-q1

器件型号:LP8863-Q1

你(们)好

我对 LP8863-Q1有疑问。
如果我使用3.92kΩ Ω 电阻器将开关频率设置为303kHz、我认为开关频率低于300kHz。
在这种情况下、开关频率是固定的300kHz 还是小于300kHz?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    BST_FSET 与内部 ADC 一起工作以确定升压开关频率。 因此、最低开关频率将为300kHz。 我想问您为什么要这样做? 是否要将频率设置为小于300kHz?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shirley - San

    感谢你的答复。
    最大开关频率2200kHz 是否采用相同的方式?
    我的客户想知道可斜接电阻误差。

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    是的、你是对的。