请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61163A 主题中讨论的其他器件:TPS61163
大家好、
这是一个智能手机应用、我们面临的问题是芯片无法切换、LX 引脚始终绕过 VPH_PWR。
我们检查原理图并探测 EN/VIN/PWM 引脚、它们都很好。
我们还尝试调节 PWM 电压或频率、但没有帮助。 请向我们提供一些我们可以尝试的建议。
随附的原理图、电感器和二极管 P/N。 如果可能存在任何组件限制、请提供帮助。
电感器:MRSC252A10-4R7M
二极管:WSB5539N
谢谢