This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61163A:请勿切换

Guru**** 2499775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725484/tps61163a-do-not-switching

器件型号:TPS61163A
主题中讨论的其他器件:TPS61163

大家好、

这是一个智能手机应用、我们面临的问题是芯片无法切换、LX 引脚始终绕过 VPH_PWR。

我们检查原理图并探测 EN/VIN/PWM 引脚、它们都很好。

我们还尝试调节 PWM 电压或频率、但没有帮助。 请向我们提供一些我们可以尝试的建议。

随附的原理图、电感器和二极管 P/N。 如果可能存在任何组件限制、请提供帮助。

电感器:MRSC252A10-4R7M

二极管:WSB5539N

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    什么是 LR103、LR105? 为什么添加此项? 您是否尝试删除这些内容? 原理图看起来不错、我认为您需要先删除 LR103和 LR105、然后再尝试一下。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sean:

    LR103和 LR105未安装、因此不会影响原理图。
    如果我们提供有效的 VIN 和 EN、芯片应该开始切换、对吧? PWM 是否会影响开关?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    您是否添加了 LED 负载来进行测试? 您的负载是什么?
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sean:

    如果没有负载、开关行为将不会激活?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    是的、您需要连接负载以提供完整的反馈环路、因此它将进行切换。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean:

    非常感谢您的支持。

    我们找到根本原因:FB 引脚上的 RF 去感应电容器。

    但为什么电容器不会导致开关问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TPS61163是升压+灌电流拓扑、灌电流将以固定频率打开/关闭、如果在 FB 引脚上放置一个大电容器、它肯定会对拓扑产生很大的影响。 因为使用这个大电容器时、电压将非常缓慢地降低。 谢谢。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。 如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
    肖恩