This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 驱动器问题

Guru**** 2499775 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409, TPS54201, LM36011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724942/question-of-led-driver

主题中讨论的其他器件:LM3409TPS54201LM36011

我们正在寻找满足以下条件的 IC。

请告诉我们推荐的产品。

VIN=~12V

LED:1通道和 1 LED

Vf= 5V (最大值)

IC 可通过外部的脉冲设置调光时序。

(我们希望在100毫秒中点亮1毫秒。)

IC 可以 从外部设置 IF。

(我们希望在照明时设置0mA~100mA。)

LM3409是否满足条件?

除了 LM3409之外、还有其他优秀产品、请告诉我。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、
    根据您的应用、我认为 TPS54201是您的理想选择。 它可以使用外部电阻器更改电流。 它支持模拟和 PWM 调光。 最小脉冲为105ns。 超过100ms 的1ms 应该是可以的。 我建议您应用 TPS54201EVM 并进行测试。 谢谢。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我了解 TPS54201是一款出色的器件。

    我有疑问。
    LM3409不符合这些条件吗?

    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Takahiro、
    很抱歉、我不熟悉 LM3409此器件。 但该器件似乎是针对高输入电压和高功率而设计的。 我认为它超出了您的应用的规格。 请问您为什么要使用 LM3409?
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我们的客户使用了 LM3409EVM。
    因此、我们需要检查 TPS54201和 LM3409。

    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、
    谢谢,我认为 TPS54201更适合您的应用。 TPS54201更便宜。 我建议您向客户推荐 TPS54201。 我们还拥有 TPS54201的更新器件,它将在明年发布 RTM。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    请告诉我们以下内容的详细信息。

    如何调节 LED 电流(如果在照明时为0~100mA)。
    如何设置调光时序(100mS 中的1ms)


    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您可以使用不同的 Rsense 值来更改最大 LED 电流。 TPS54201支持 PWM 调光模式、您可以更改 PWM 占空比以更改调光时间。
    您提到过要在照明时更改最大 LED 电流吗? TPS54201无法支持此功能、它使用外部电阻器改变最大 LED 电流。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    您提到过要在照明时更改最大 LED 电流吗?
    是的。 您是否知道可以在照明时将 LED 电流(0至100mA)更改为 LED 电流并设置调光时序(100mS 中的1ms)的 IC?


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    应该具有数字接口、以便在照明时改变 LED 电流。 闪存驱动器 LM36011如何? 您需要添加降压以提高系统效率。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。 如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
    肖恩