请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM3409、 TPS54201、 LM36011我们正在寻找满足以下条件的 IC。
请告诉我们推荐的产品。
VIN=~12V
LED:1通道和 1 LED
Vf= 5V (最大值)
IC 可通过外部的脉冲设置调光时序。
(我们希望在100毫秒中点亮1毫秒。)
IC 可以 从外部设置 IF。
(我们希望在照明时设置0mA~100mA。)
LM3409是否满足条件?
除了 LM3409之外、还有其他优秀产品、请告诉我。
此致、
西泽高郎