上面是我们使用的电路。 我们可以通过 I2C 设置来设置充电电流。 默认充电不起作用。 我们实际上在连接电源时根本不会充电。 我可以看到 C51上的电压为4.97V。 我有一个10K 上拉电阻器、未显示在 PG_N 引脚上。 当我插入 USB 为装置充电时、我可以验证它从1.95V 变为0V。 ISET 或 Ipcreterm 引脚上没有电压。 当连接到充电器时、我可以看到没有充电电流流经 JP4。 此外、在安装跳线并拆下电流表的情况下、我也看不到电池上的任何电压变化。 如果您需要任何其他信息、或者希望我在查看邮件和电子邮件后测量其他内容、请告诉我。