This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:使用部件时默认充电设置有问题。

Guru**** 2500045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729895/bq25120a-having-a-problem-with-the-default-charge-setting-when-using-the-part

器件型号:BQ25120A

上面是我们使用的电路。  我们可以通过 I2C 设置来设置充电电流。  默认充电不起作用。  我们实际上在连接电源时根本不会充电。  我可以看到 C51上的电压为4.97V。  我有一个10K 上拉电阻器、未显示在 PG_N 引脚上。  当我插入 USB 为装置充电时、我可以验证它从1.95V 变为0V。   ISET 或 Ipcreterm 引脚上没有电压。 当连接到充电器时、我可以看到没有充电电流流经 JP4。  此外、在安装跳线并拆下电流表的情况下、我也看不到电池上的任何电压变化。  如果您需要任何其他信息、或者希望我在查看邮件和电子邮件后测量其他内容、请告诉我。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    您的/CD 引脚是否被拉至低电平? 当您想充电时、/CD 必须为低电平。 您的原理图看起来正常。

    您能否断开电池并检查 VBAT 引脚上的电压? PMID 是否看起来正常? PMID 必须比 VBATREG 设置高200mV 才能充电。
    此致、
    gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在将/CD 线接地的情况下、当我断开电池时、Vbat 引脚上的电压为0。  无论是否安装了电池、PMID 引脚的测量值为4.9V。  我们有多个板、因此单个装置不会出现问题。

    还有其他想法吗?

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    是否在 BQ25120A 旁边的电容器上测量到 VIN 电压? 您能否提供 VIN/VPMID 和 VBAT 的启动波形? VSYS 也会有所帮助。  

    是否可以在加电时提供所有寄存器的寄存器转储?

    谢谢、

    gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一个快速电源点,显示启动时的 Vin、VPMID、VBAT 和 VSYS。

    我们在电路板上没有运行的代码、因此寄存器都将是启动时芯片的默认值。  您是否仍然需要转储?e2e.ti.com/.../Power-up-waveforms-of-BQ25120A-circuit.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    波形看起来正常。 我在那里没有发现任何问题。 您的配置应至少为10mA 的充电电流。 请发送转储以确保器件未检测到我们在外部无法看到的任何故障。

    此致、
    gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我发现了问题。 当我们转储寄存器时、TS 故障被置位。  R32和 R33的值直接复制自下面复制的数据表部分。  这在任何 BQ2512X 系列数据表中都没有改变。  TS 需要达到 Vin 的55%至60%才能禁用 TS 功能。 14K 除以14.3K、只能得到 VIN 的50.5%。  超过 20K 的14k 电压将产生58.8%的 Vin。  更改底部电阻后、默认充电器电流开始。  您可能希望让文档中的人员检查为上拉和下拉电阻器指定的分压器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、我从电池充电器中获得10mA 的电流、而不是 R75设置的值为4.99K 的40mA。 有什么想法吗? 剥落洋葱。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    很棒! 正是我所想的 :)我将获取文档修复。

    现在、如果您进行了 I2C 通信、器件将使用寄存器设置而不是外部使用的电阻器设置。 此外、将 ILIM/ IPRETERM 或 ISET 引脚之一连接到 GND 的配置会产生故障条件并强制使用更安全(软件寄存器)设置。

    我建议写入 I2C 快速充电寄存器、并确保观察到电流增加。 请告诉我。

    谢谢、
    gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如果我们要使用默认充电并更改其中的一些、我需要在所有控制线上放置电阻器吗?  这一点在文件中不清楚。  我没有在 ILIM 上使用电阻器、因为100mA 对于 USB 限制是可以的。 我们具有 I2C 控制功能、因此这并不是一大问题、但我们可能希望能够在加载固件之前对某些电路板进行充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    没错。 我将查看数据表并进行更新。 是的、一旦所有3个电阻上都有电阻器、并且在 I2C 事务发生之前、您将使用这些电阻器设置。 该器件将使用所有电阻器或所有内部设置、因为在一个电阻器上可能会出现焊料不良的情况、我们希望避免为安全起见而同时使用"良好值和不良值"。

    此致、
    gautham