This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:降压/升压/降压-升压模式下的电压范围

Guru**** 2499605 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731354/lm5175-voltage-range-in-buck-boost-buck-boost-mode

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5176

大家好、主管

我的客户有一个相关问题。

请给出建议。

客户希望知道、由于他需要估算功率耗散、因此需要占空比。

--

(1)降压模式下的最大占空比是多少?升压模式下的最小占空比是多少?

(2)您能告诉我们从降压运行模式到降压/升压运行模式的导通占空比变化、

当输入/输出电压差足够大(VIN > VOUT)、然后降至低差分电压时?

(3)您能告诉我们从升压运行模式到降压/升压运行模式的导通占空比变化、

当输入/输出电压差足够大(VIN < VOUT)、然后降至低差分电压时?

(4)是否有像附图这样的图表、  这些信息很有用。

客户还考虑使用 LT8390、  

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi1、

    感谢您的关注。

    (1)升压的最小导通时间和升压的最小关断时间约为200ns。 因此、占空比是这些时间和开关频率的乘积。

    (2)和(3)是的、从纯升压模式或纯降压模式两端、进入和退出降压-升压模式之间存在迟滞。

    (4)是的。 但是、LM5175在降压/升压模式下的效率优于 LTC 器件。 当输入电压接近输出电压时、效率不会显著下降。

    谢谢
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要添加:您可以要求客户查看 LM5176、该器件在同一封装中与 LM5176相比有所改进。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    感谢你的答复。

    请您更深入地谈谈。

    --
    (1)偏差是多少。

    例如、+/-20%或+/-ns。

    (2)、(3)您能不能告诉我图表上有关 Vin/Vout 比率的实际值或其他方法。

    (4)客户也在考虑 LM5176、他会问问题、我想请问是否可以让您支持。

    --

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    很抱歉、我多次发送。

    我想确认您的建议。

    您提到(1)、升压的最小导通时间和升压的最小关断时间大约为200ns。

    请告诉我有关降压模式的规格。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    不用客气。 其实我应该对我的答覆中的拼写错误表示抱歉。 我指的是升压的最短导通时间和降压的最短关断时间。 我错误地为后一个输入了 BOOST。 降压转换器的最小关断时间决定了最大降压占空比。

    希望这能澄清。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢你的答复。

    我知道降压转换器的最短关断时间是200ns。

    我将与客户分享这些内容。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一