This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:BQ25890瞬态至高阻态模式异常

Guru**** 2810785 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744906/bq25890-bq25890-transient-to-hiz-mode-abnormally

器件型号:BQ25890

大家好、团队成员

这是来自中国南方 OEM 团队的 Xu Gabriel。 幸会。

当我的客户在新设计中使用 BQ25890时出现问题。

充电器会不断地将其工作模式从 HIZ 模式更改为降压模式。

同时 、Vbus 电压高于 VBAT+50mV、我认为它不应瞬态进入 HIZ 模式。

下面是波形和原理图。 我已经检查了故障寄存器、没有报告故障。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    请按照数据表中的设计参数检查充电器的工作方式-移除大容量电容 CB1并将 Cd44更改为4.7uF /10V。 另请检查具有较高输入电压(例如9V)的工作情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    感谢您的回复。

    我更改了所有这些电容器、但问题仍然存在。

    在现场支持并检查不规则波形之后、我发现我对这种现象的理解不正确。

    我测量了 SW 波形的平坦线部分、电压电平远高于 Vbat、但低于 Vbus。

    我怀疑看到的是100%占空比运行、而不 是 HIZ 模式。

    我想在引导电容器电压降至引导电容器 UVLO 阈值之前、再次检查 BQ25890是否能够在100%占空比下运行?

    这种现象仅发生在 VBUS 处于低电平(我们将 VINDPM 设置为4.5V、充电期间 VBUS 下降至4.5V)但高于 VBAT+80mV 时。 当电池电压较高时、降压转换器需要使 VSYS 接近4.35V、以提供足够的充电电压。

    由于 D=Vout/Eff*Vin、高达1A 的电流流经高侧 FET、占空比可能达到100%。

    触发启动电容 UVLO 后、需要几个刷新周期来增加启动电容电压、以存在 UVLO 章程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您增大 VBUS 电压、行为是否会改变? 充电器基本上是一个降压 DC-DC (降压)转换器。 它要求输入电压高于输出电压、并为正常运行留出一定的余量。 有关详细信息、请参阅以下白皮书。 用户应避免在其设计中使用最大占空比操作。

    为电池充电时、从电源获取最大功率
    www.ti.com/.../slyt569.pdf

    谢谢、
    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。