This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:学习和终端电压

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746783/bq27421-g1-learning-and-termination-voltage

器件型号:BQ27421-G1

您好!  

我们已经为电池运行了学习曲线并获得了一个.fs 文件。

后来、事实证明、我们的终端电压不是我们在进行测量时输入的3.2V、而是3.0V。  

在学习曲线中是否有任何其他受终端电压影响的器件参数计算?

如果我进入并手动编辑.fs、还有其他什么需要看的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hattie
    您可以更改终止电压。 监测计将重新学习 FCC 并恢复精度
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onyx。 我是否需要担心校验和或其他问题? 我是否可以发送文件供您在进行更改后进行检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下、更改"终止"不会影响任何其他内容。 您将端接电压降至3V、这比增大至3.2V 时更好、因为这可能会对容量产生不利影响
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、onyx -

    www.ti.com/.../sluuac5c.pdf

    第14页-第10步

    我需要计算新校验和的状态。 这不是真的吗? 我还可以在.fs 文件中看到、先读取校验和、然后更改、再重新读取。 为什么会这样呢?

    W:AA 3E 51 00

    C:AA 60 8A

    W:AA 3E 52 00

    W:AA 40 4B FC 00 00 81 0E DD 0E A2 04 4C 10 54 14 EF 0C 80 00 C8 00 32 00 14 03 E8 01 00 47 10 CC 00

    W:AA 60 3C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您对数据闪存进行了更改、则在提取闪存流文件时、guage 将为您执行所有计算。 您无需执行任何操作。
    谢谢
    Onyx