请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27421-G1 您好!
我们已经为电池运行了学习曲线并获得了一个.fs 文件。
后来、事实证明、我们的终端电压不是我们在进行测量时输入的3.2V、而是3.0V。
在学习曲线中是否有任何其他受终端电压影响的器件参数计算?
如果我进入并手动编辑.fs、还有其他什么需要看的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们已经为电池运行了学习曲线并获得了一个.fs 文件。
后来、事实证明、我们的终端电压不是我们在进行测量时输入的3.2V、而是3.0V。
在学习曲线中是否有任何其他受终端电压影响的器件参数计算?
如果我进入并手动编辑.fs、还有其他什么需要看的吗?
您好、onyx -
第14页-第10步
我需要计算新校验和的状态。 这不是真的吗? 我还可以在.fs 文件中看到、先读取校验和、然后更改、再重新读取。 为什么会这样呢?
W:AA 3E 51 00
C:AA 60 8A
W:AA 3E 52 00
W:AA 40 4B FC 00 00 81 0E DD 0E A2 04 4C 10 54 14 EF 0C 80 00 C8 00 32 00 14 03 E8 01 00 47 10 CC 00
W:AA 60 3C