This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:无法达到设定的电压

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730168/bq24650-can-not-reach-the-set-voltage

器件型号:BQ24650
大家好、 

问题1:
这种情况下、使用40W 太阳能电池板(输出电压18V、最大电流2A)作为 BQ24650的输入、输出为4.2V、电流2A 为18650电池充电
并发现当太阳不好时(此时由于 MPPT、测得的输入电压也高于14V、将大约为14.7V)、
输出电压将不会达到4.2V 的正常输出电压、此时 VFB 电压将大约为1.7V、并且无法为电池组正确充电。

问题2:
当太阳强时、MPPT 芯片引脚的电压将非常高、有时会达到2.7V、而不是芯片手册中的1.2V。 我想知道是否会有任何问题。

此处连接了如下所示的电路图

e2e.ti.com/.../BQ24650.pdf



此致、
基因邱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基因、

    您的太阳能电池板的 MPPT 电压和 VOC (开路电压)是多少?

    谢谢、

    宁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MPPT 14V、VOC 18V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.太阳不好时、输入电压、输入电流和电池电压、电池充电电流是多少?
    当输入电压高于 MPPT 电压(14V)时、MPPSET 引脚电压高于1.2V 是正常现象。 MPPSET 引脚的绝对最大电压为7V。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ning、
    我们还怀疑这是由电源引起的。太阳能电池板输出电流不易测量。我们使用直流电源进行仿真。当输入电流低于200mA 时、输出电压低于4.2V。
    当太阳不好时、输入电压也稳定在高于 MPPT。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    电池是否已连接? 如果是、则输出电压应等于电池电压。 如果没有、输出将按照第8.3.21节"在 d/s 上进行电池检测"中的说明进行电池检测

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。