请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650 大家好、
问题1:
这种情况下、使用40W 太阳能电池板(输出电压18V、最大电流2A)作为 BQ24650的输入、输出为4.2V、电流2A 为18650电池充电
并发现当太阳不好时(此时由于 MPPT、测得的输入电压也高于14V、将大约为14.7V)、
输出电压将不会达到4.2V 的正常输出电压、此时 VFB 电压将大约为1.7V、并且无法为电池组正确充电。
问题2:
当太阳强时、MPPT 芯片引脚的电压将非常高、有时会达到2.7V、而不是芯片手册中的1.2V。 我想知道是否会有任何问题。
此处连接了如下所示的电路图
此致、
基因邱