This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A92:关于输出电压精度与电阻精度的关系

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A92

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747240/tps7a92-about-accuracy-of-output-voltage-by-resistance-accuracy

器件型号:TPS7A92

您好!

我问了客户这样的问题。

采用以下相同的分压电阻乘积时、会对 TPS7A92的输出电压精度产生何种影响?

请从数量上告诉我们这种情况的依据。

1:0.1%精密电阻
2:1%精度电阻
3:5%精密电阻

请告诉我精度有多差、还有其他影响。

此致、

Yurie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yurie、

    本技术评论的第10.3节介绍了电阻器容差对 LDO 精度的影响:

    http://www.ti.com/lit/an/slva072/slva072.pdf

    可使用公式59和60通过反馈电阻器的值计算平均输出精度:

    技术审查还解释了影响 LDO 输出精度的其他因素、包括线路调节、负载调节、基准漂移、误差放大器漂移和温度系数。 LDO 的总体精度主要取决于内部电压基准漂移。 建议使用1%耐受电阻器、因为这通常足以使电阻器对输出精度的影响与基准漂移相比可忽略不计。   

    谢谢、

    Gerard