请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28060 Thread 中讨论的其他器件:TL431
您好!
我从 SLUA625构建了电路、图 15、但它无法正常工作。 我注意到 T1的辅助线圈没有正确标记(应该是 ZCDA、而不是 ZCDB)、所以我在构建电路之前纠正了这一点。
当我从单独的源向 VCC 引脚注入18V 电压时、由于 VREF 输出6V、因此芯片看起来工作正常。
VSENSE 的读数为:2.84V
COMP 读数:0.675V
HVSENSE 的读数为:2.84V
VINAC 读数:4.95V。 出于某种原因、经整流的120VAC 输出为310VDC。 这会导致问题吗? 我可以将 VINAC 电阻器网络更改为带隙。
我希望输出上的电压为~60V、因为我更改了 FB 电阻器网络、将 TL431调节到2.5V @ 60V DCBus 电压左右。
让我知道我可以做什么。
谢谢!