This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28060:SLUA625的电路无法正常工作

Guru**** 2499795 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727404/ucc28060-circuit-from-slua625-not-functioning

器件型号:UCC28060
Thread 中讨论的其他器件:TL431

您好!

我从 SLUA625构建了电路、图 15、但它无法正常工作。 我注意到 T1的辅助线圈没有正确标记(应该是 ZCDA、而不是 ZCDB)、所以我在构建电路之前纠正了这一点。  

当我从单独的源向 VCC 引脚注入18V 电压时、由于 VREF 输出6V、因此芯片看起来工作正常。  

VSENSE 的读数为:2.84V

COMP 读数:0.675V

HVSENSE 的读数为:2.84V

VINAC 读数:4.95V。 出于某种原因、经整流的120VAC 输出为310VDC。 这会导致问题吗? 我可以将 VINAC 电阻器网络更改为带隙。  

我希望输出上的电压为~60V、因为我更改了 FB 电阻器网络、将 TL431调节到2.5V @ 60V DCBus 电压左右。  

让我知道我可以做什么。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在为 VCC 上电时、您是否看到来自栅极的任何开关脉冲?

    谢谢
    VA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    更多详细信息:
    我是通过外部电源为 IC 供电的。 该电源以某种方式将初级侧接地压低于0、使 HV-PriGND 电压看起来像310V;这说明了 VINAC 读数如此高的原因。 我已经移除了外部电源、现在 VINAC 看起来正常。
    但是、现在 IC 不通过自举电路供电。

    现在的问题是 VCC1会随着47uF 电容器充电而累积、一旦电压达到~13V (IC 的开启电压)、电压就会崩溃。 这很可能是因为电容器无法支持 IC 电流消耗。 我认为是因为 IC 从 VCC 消耗5-8mA 电流、HV 和 VCC1之间的150k Ω 电阻器将不允许该大电流流动(5mA*150k Ω= 750V!)。 我将尝试将电阻器减小到~25kOhm、这应允许足够的电流流入 IC、并快速启动反激式、使 ZCDA 辅助线圈为 IC 供电。

    将不断发布更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、VA、

    我现在使用外部电源来提供 VCC 电压。
    我的电路在工作(将输出调节到适当的电压)时的功率小于25W、但是一旦超过25W、电压就会崩溃。

    想知道为什么会发生这种情况?

    PS -为了使电路正常工作、我发现我必须轻触(包括探头、导线等) ZCDx 引脚。 我认为、这会导致下降沿(即跳闸栅极驱动器电路)、如数据表中所述:"... ZCD 输入必须降至低于下降阈值约1V、以使栅极驱动输出上升。"

    对此也有什么想法吗?