This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:VNEG 电压问题

Guru**** 2867000 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727236/tps65131-vneg-voltage-problem

器件型号:TPS65131

您好!

  我将 TPS65131用于+15V 和-15V 电源、提供5V 输入。 VPOS 是完美的。 但在 VNEG 输出中,我得到的是-24V 而不是-15V。 然后、我查看了一些类似的论坛、并添加了一个100k 的串联电阻器和前馈电容器 C8。 然后、在空载条件 下、VNEG 输出可精细至-15V、但当负载超过20mA 时、VNEG 上的电压变为-17V、当负载增加至80mA 时、VNEG 上的电压有时也变为-20V。  

  这里是我使用的电路、它是数据表中的复本。  这里有什么问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年9月13日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Udhayakumar、
    查看原理图、可以看到反相转换器和升压转换器输出端似乎没有足够的电容。 这可能是反相转换器能够支持更高负载电流的原因。 反相转换器和升压转换器输出端的建议电容为22uF。 您能否添加更多电容来查看它是否可以解决您看到的问题?
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、辽卡特、
    我在 VNEG 输出端放置了4x4.7uF、然后尝试添加22uF。 问题也未得到解决。 连接负载时、我可以看到电压从-16V 摆动到-18V。 在无负载的情况下、VNEG 是理想的-15VDC。 我将上传 VNEG 的示波器波形。 然后、我尝试将 PSN 连接到 GND (禁用省电)、但 VNEG 会变为-20V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

             加载 VNEG 电压时、电压似乎会摆动。 但在未连接负载的情况下、VNEG 输出正常。 在这里、您可以看到、当负载为68mA (220 Ω 电阻器)时、电压会摆动。

    1) 1)无任何负载的 VNEG。

      

    2)连接了68mA 负载的 VNEG。

    3) 3)空载 OUTN

    4) 4) OUTN、负载为68mA

    连接负载时实际会发生什么情况? 由于该-15V 将用于模拟部分,因此该电压摆幅是这里的一个大问题。 实际输出电流要求是从 VNEG 获得150mA。 请帮助解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Udhayakumar、

    您能否将与 C8串联的电阻器更改为51.1K 欧姆? 我想、添加100K 可能会使环路响应减慢太多、并导致环路不稳定。 请确保在 C8和净15VNEG 之间添加了51.1K 的串联电阻、而不是在 C8的 FBN 侧。 这应减少耦合到 FBN 节点的噪声、同时不会过度减慢环路速度。 请告诉我这是否能解决您的问题。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Udhayakumar、
    对此进行了任何更新? 是否通过 C8提高了串联电阻器的值?
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、辽卡特、
    很抱歉、我的回复延迟了、因为我在其他工作中很忙。 我尝试更改串联电阻、但运气不好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Udhayakumar、
    通常情况下、负电源存在调节问题、因为过多的噪声耦合到 FBN 引脚、这正是与前馈电容器串联的电阻器的作用、但如果更改电阻器无法解决问题、我不确定导致此问题的原因是什么。 您是否可以向我发送一个板、以便我可以在实验中对其进行调试?

    此致、
    辽卡特