This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067:负电压保护

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745756/lm5067-negative-volatege-protection

器件型号:LM5067

你(们)好

我的客户搜索器件以满足以下条件。
因此、他们会考虑减小浪涌电流。
我会推荐 LM5067。
但是、如果有具有内部 FET 的器件、例如电子保险丝、您能告诉我这些器件吗?

 输入电压:12V
 负载电流:1A (典型值)
 浪涌电流:30A

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    感谢您的支持!
    您能否分享更多详细信息?
    12V 电压轨的负载是多少? 负载电容值? 最终产品?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh-San

    感谢你的答复。
    负载为面板、负载电容约为150uF。
    我的客户希望使用 TPS2594x。

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    我们没有针对-ve 轨的集成电子保险丝解决方案。 LM5067可与外部 FET 搭配使用。
    TPS2594x 不适用于-ve 轨保护。

    此致、
    Rakesh