请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5067 你(们)好
我的客户搜索器件以满足以下条件。
因此、他们会考虑减小浪涌电流。
我会推荐 LM5067。
但是、如果有具有内部 FET 的器件、例如电子保险丝、您能告诉我这些器件吗?
输入电压:12V
负载电流:1A (典型值)
浪涌电流:30A
此致、
横田洋三
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.