This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A61-Q1:TPS7A6133-Q1低输入电压运行

Guru**** 2499775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A61-Q1, TPS7B70-Q1, TLE4275-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731499/tps7a61-q1-tps7a6133-q1-low-vin-operation

器件型号:TPS7A61-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7B70-Q1TLE4275-Q1

了解 TPS7A61xx-Q1需要超过11.0V 的输入电压才能正确启动。  需要知道启动后的最小输入电压运行、输出电压为3.3V、并了解复位跳闸精度。  数据表中唯一的线索是提到 的用于负载调节的6V 输入电压操作以及 Vin v.5Vout 压降图。  

谢谢、

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    确保 TPS7A61-Q1正常运行的最小输入电压为11V。当输入电压较低时、输出关断的可能性很小。

    如果您的应用需要较低的输入电压轨、请考虑使用 TPS7B70-Q1或 TLE4275-Q1作为最相似的替代方案。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    感谢您的快速回复。  LDO 具有11Vin 最小值和低压降规格很奇怪。  下面的数据表 Vin_UVLO 为3.16V/3.45V。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我同意这是一个不寻常的情况。 您将在数据表的修订历史记录中注意到、原始最小 Vin 为4V;但是、我们注意到、输出不会出现较低输入电压(小于11V)的可能性很小。 我们添加了生产屏幕、以帮助进一步降低发生这种情况的可能性;但是、我们还将此系列的最小输入电压提高到11V。

    该线性稳压器的主要用例是电池供电的汽车应用。 我们在这种类型的应用中没有发现问题。

    非常尊重、
    Ryan